你好,TI
请问我可不可以不使用XO,直接用DPLL的REFRENCE参考输入来倍频来输出一个312.5MHZ的时钟信号。另外关于DPLL的参考输入的作用只是用来校准XO的频率吗?能不能用来输出一个外部频率,比如312.5MHZ到我的FPGA引脚
你好,TI
请问我可不可以不使用XO,直接用DPLL的REFRENCE参考输入来倍频来输出一个312.5MHZ的时钟信号。另外关于DPLL的参考输入的作用只是用来校准XO的频率吗?能不能用来输出一个外部频率,比如312.5MHZ到我的FPGA引脚
您好,TI
我用TICS Pro软件设置XO频率为10MHZ,设置OUT2端口为CMOS(+/-),Target freq(HZ)为100MHZ,并关闭了Enable PRIREF和Enable PRIREF,使用I2C+EEPROM配置了LMK5B12204的寄存器,配置成功了,但是OUT2端口用keysight 53230A测试实际频率只有 99.5MHZ左右的频率…
你好我想请问一次,我的LMK5B12204硬件初始化成功了,并读取到了
R2 Register (Address = 0x2) 的数值 0x35,但是之后再读取就读不到了,只能读取一次,这是为什么呢?
我在使用LMK5B12204的时候,发现在禁用DPLL,APLL1和APLL2独立运行(都使用XO输入时钟)时,APLL2无论如何也锁定不了的情况,这也导致了APLL2最后输出的时钟与我想要的时钟存在频偏,且抖动很大,APLL1是正常的,且能从status中看到BAW和APLL1的lock
附上我的TICSPRO文件tmp1.tcs
使用IIC 将导出的寄存器配置文件写入后
使用24M TCXO(频偏不大于1ppm)作为输入,APLL1用来产生100M,APLL2用来产生96M,禁止DPLL,两个APLL都是Free-run模式。出现以下问题:
1 只要使用APLL1输出,不管多少输出频率,输出时钟jitter抖很好,但是存在频偏,100M能偏移到99.917M;
2 只要使用APLL2输出,输出时钟的抖动非常大-35dBc @100k,且存在很大频偏,时漂2分钟能飘400k…
hello, TI的工程师们
我在使用LMK5B12204时,每次同步成功后,同步信号的相位都是随机的,LMK5B12204是否有寄存器可控制,使每次同步后的时钟信号和参考时钟的相位是固定的,并在参考切换后输出时钟的相位能平滑的,无跳变的切换到从参考信号上?
TI的工程师们
我在使用LMK5B12204对来自PREF的25MHz的时钟进行相位同步,并从CH3输出同步后的的25MHz时钟,PREF从另一块LMK5B12204上产生。并由SN65MLVD203B进行MLVDS的网络传输。SREF由本地晶振产生。
在调试中发现LMK5B会自动跟踪SREF,如果我关掉SREF强制让其跟踪PREF,则DPLL失锁。
…hello,
TI的工程师们,求助一个问题,我在使用lmk5b12204的时候,参考LMK5B12204 datasheet 以及 snau256 register map文件。但是发现datasheet & TICS PRO 与snau256 无法对应上,反而TICS PRO中关于LMK5B12204的设置与LMK05318B很相似…
使用LMK5B12204芯片按上面原理图设计(OSC3 48M晶振没有,实际使用的是74.25M),MCU配置硬件引脚及通过IIC写入寄存器,配置后无法测量到时钟输出。
1.HW_CTRL 、GPIO1低电平, GPIO0、GPIO2高电平;
2.PDN 拉低延时一段时间后拉高,然后通过IIC整体写入寄存器表(寄存器表通过TICS Pro 导出);
3.写入完成后,读取寄存器,与写入内容比对一致;
4.测量四路输出都没有正常时钟输出;
TICS…
Hi:TI
目前在调试I2C过程中遇到如下几个问题:
1)如果HW_SW_CTRL配置成1时(ROM+I2C模式),一次只读取0x0C寄存器的值发现值是0x1b,如果读取两个或者两个以上的寄存器值就发生错误;
2)如果HW_SW_CTRL配置成0时(EEPROM+I2C模式),一次只读取0x0C寄存器的值发现读取失败;
3)如果HW_SW_CTRL配置成1时(ROM+I2C模式),去写0x0C寄存器值从打印看是正常写成功了,但是去读取此寄存器值时发现值不是写下去的值…
Hi:
目前正在使用TI LMK5B12204的一款时钟芯片,想麻烦提供一下能够运行起来的初始化code