This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ADS1298 50HZ工频信号干扰

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

在采集心电信号时出现了很严重的工频干扰,每个通道都有,而且相对于心电信号来说非常大,心电信号几乎埋没了。求如何解决这个问题

  • 你好!

    能否详述心电信号,以及你的整个应用的一个思路或者电路图,特别是你的电源信号等,这样会更有利于我们提出解决方案。

    对于此处的工频干扰,我们首先应该考虑的是电源是否有问题,到底是传感器输出信号本身就带有,还是后续处理电路引入的。

    谢谢!

  • 我的电路就是参考ADS1298-GUIDE的电路画的。我之前在其他实验室调试的时候,用函数发生器产生5mv的心电都可以显示良好,干扰小一些,但是我换了个实验室就干扰大了。

    我把心电图发给您吧。,这是我采集的数据在MATLAB里面画的,,我的电源是用的电池供电,,之前用稳压电源,效果都不好,干扰很大。我怀疑是前端输入有部分排针引出了。

    我现在是用的监护仪和我的ADS1298对照着一起调的。单独用监护仪检测时显示波形比较细,但是和我的ADS1298同时检测时,监护仪上的波形变粗了。

  • 由于人体本身就带有很强的工频干扰。请把右腿驱动电路连接好再进行调试。另外注意电极与皮肤的接触要充分。

  • 你好!

    首先非常感谢你的详细解说,从你的解说中,我了解到你的signal source=5mv的心电(由函数发生器产生),而你的系统的供电是由电池或者稳压源提供,那么我们可能认为干扰源可能来源于信号本身,即由函数发生器带来的,因为函数发生器是由市电提供的。

    至于您提出的如何改进的话,TI对于心电的测量有完整的解决方案,特别对于信号中间的工频干扰有详细的解说,内容如下:

    Some of the 50Hz/60Hz common mode interference can be cancelled with a high-input-impedance instrumentation amplifier (INA), which removes the AC line noise common to both inputs. To further reject line power noise, the signal is inverted and driven back into the patient through the right leg by an amplifier.

    详细的解决方案可以参见网页:www.ti.com/.../ecg_electrocardiogram and Solution Guides

    此外的话,针对工频干扰的解决方案,我提供两份文件,一份从消除干扰的角度解说,Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg

    Drive Amplifier,见:www.ti.com/.../sbaa188.pdf

    另外一份主要是从应用ADS1298的角度解说,Analog Front-End Design for ECG Systems Using

    Delta-Sigma ADCs,见:www.ti.com/.../sbaa160a.pdf

    希望对你有所帮助,谢谢!

  • 原因找到了,工频干扰源是我的笔记本的USB口,他和我的FPGA的JTAG口相连。我换个台 台式机就好多了,工频干扰比以前小的多。我还想问的是,我昨天采集了下心电,发现完全不对,您可以给点建议我应该如何去检查我的导联问题,我用的是肢体导联

  • 你好,完全不对是指什么不对,信号波形,还是ADC数据。能否发一个图片上来。

  • 你好!

    能否详述你说的完全不对是什么现象。

    至于肢体导联可以以“常规12导联体系”,“Einthoven”为关键字搜索相关的文档,会有对于肢体导联的相关说明,例如tianshanlin30.blog.163.com/.../73747020096531734729

    谢谢!

  • 前天调出来了,,第一是导联的原因,第二是我的ADS1298第三个通道有问题,换了通道就没事了,,这是我采集的心电,是没有经过数字滤波的

  • 你好!

    数字滤波前,这样的波形已经不错了,非常感谢对TI产品的支持。

    谢谢!

  • 你好,能否加我QQ,问你一些东西,谢谢。qq:893872637

x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。