This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
能否详述心电信号,以及你的整个应用的一个思路或者电路图,特别是你的电源信号等,这样会更有利于我们提出解决方案。
对于此处的工频干扰,我们首先应该考虑的是电源是否有问题,到底是传感器输出信号本身就带有,还是后续处理电路引入的。
谢谢!
我的电路就是参考ADS1298-GUIDE的电路画的。我之前在其他实验室调试的时候,用函数发生器产生5mv的心电都可以显示良好,干扰小一些,但是我换了个实验室就干扰大了。
我把心电图发给您吧。,这是我采集的数据在MATLAB里面画的,,我的电源是用的电池供电,,之前用稳压电源,效果都不好,干扰很大。我怀疑是前端输入有部分排针引出了。
我现在是用的监护仪和我的ADS1298对照着一起调的。单独用监护仪检测时显示波形比较细,但是和我的ADS1298同时检测时,监护仪上的波形变粗了。
你好!
首先非常感谢你的详细解说,从你的解说中,我了解到你的signal source=5mv的心电(由函数发生器产生),而你的系统的供电是由电池或者稳压源提供,那么我们可能认为干扰源可能来源于信号本身,即由函数发生器带来的,因为函数发生器是由市电提供的。
至于您提出的如何改进的话,TI对于心电的测量有完整的解决方案,特别对于信号中间的工频干扰有详细的解说,内容如下:
Some of the 50Hz/60Hz common mode interference can be cancelled with a high-input-impedance instrumentation amplifier (INA), which removes the AC line noise common to both inputs. To further reject line power noise, the signal is inverted and driven back into the patient through the right leg by an amplifier.
详细的解决方案可以参见网页:www.ti.com/.../ecg_electrocardiogram and Solution Guides
此外的话,针对工频干扰的解决方案,我提供两份文件,一份从消除干扰的角度解说,Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg
Drive Amplifier,见:www.ti.com/.../sbaa188.pdf
另外一份主要是从应用ADS1298的角度解说,Analog Front-End Design for ECG Systems Using
Delta-Sigma ADCs,见:www.ti.com/.../sbaa160a.pdf
希望对你有所帮助,谢谢!
你好!
能否详述你说的完全不对是什么现象。
至于肢体导联可以以“常规12导联体系”,“Einthoven”为关键字搜索相关的文档,会有对于肢体导联的相关说明,例如tianshanlin30.blog.163.com/.../73747020096531734729
谢谢!