请问一下该adc的输入阻抗是多大?在手册中没有看见相关信息。另外该芯片是否可以使用5v的参考源?该芯片在同步采样芯片中,是否是主力型号?应用是否广泛。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
是的、5V 基准电压可用于 ADS127L14、但内部 REFP 缓冲器将无法使用。 使用5V 基准时、动态范围没有显著改善、因此建议使用4.096V 基准、在这种情况下、可以使用内部 REFP 缓冲器。 是的、ADS127L14是 TI 性能最高的24b 同步采样 ADC。
我们完全指定 ADC 的输入电流。 输入电流(和阻抗)取决于速度模式、输入范围以及是否使用内部缓冲器。 如果内部缓冲器关闭(用于极低功耗运行)、那么我们以 uA/V 的形式指定输入阻抗 对于最大速度、1X 范围、缓冲器关闭、差分输入电流为125uA/V、相当于1/125*10-6 = 8k Ω 的输入阻抗。 当输入缓冲器打开时、等效输入阻抗高出1000倍以上、约为10Meg。 在本例中、共模输入电流是主要的电流源、在输入电压范围内变化非常小、因此我们仅指定固定输入电流电平。 对于最大速度、1倍范围、缓冲器打开、差动输入电流为+/-2uA。