Part Number: ADS127L14
请问一下该adc的输入阻抗是多大?在手册中没有看见相关信息。另外该芯片是否可以使用5v的参考源?该芯片在同步采样芯片中,是否是主力型号?应用是否广泛。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS127L14
请问一下该adc的输入阻抗是多大?在手册中没有看见相关信息。另外该芯片是否可以使用5v的参考源?该芯片在同步采样芯片中,是否是主力型号?应用是否广泛。
您好
是的、5V 基准电压可用于 ADS127L14、但内部 REFP 缓冲器将无法使用。 使用5V 基准时、动态范围没有显著改善、因此建议使用4.096V 基准、在这种情况下、可以使用内部 REFP 缓冲器。 是的、ADS127L14是 TI 性能最高的24b 同步采样 ADC。
我们完全指定 ADC 的输入电流。 输入电流(和阻抗)取决于速度模式、输入范围以及是否使用内部缓冲器。 如果内部缓冲器关闭(用于极低功耗运行)、那么我们以 uA/V 的形式指定输入阻抗 对于最大速度、1X 范围、缓冲器关闭、差分输入电流为125uA/V、相当于1/125*10-6 = 8k Ω 的输入阻抗。 当输入缓冲器打开时、等效输入阻抗高出1000倍以上、约为10Meg。 在本例中、共模输入电流是主要的电流源、在输入电压范围内变化非常小、因此我们仅指定固定输入电流电平。 对于最大速度、1倍范围、缓冲器打开、差动输入电流为+/-2uA。