Other Parts Discussed in Thread: DAC3162
Dear TI的专家:
您好。我现在有用到贵公司的DAC3162这款DAC,输出的匹配电路如附件,是按照slaa399.pdf上的Figure13做的,各个电阻参数和电源电压如附件,计算直流偏置时我都认为DAC的Ip和In流入电流为10mA。
实际测试发现,同一路DAC的正反向偏置电压不一致,比如:A路的P、N口直流计算电压为3.3V,实际则为2.93V和3.46V,与IQ调制IC匹配的电平理论计算是0.5V,而实际是0.465V和0.502V。给我感觉就是DAC的互补输入口静态时输入IC的电流并不对称,导致出现这种情况,不知道我说的对否。
设置满流程电流的电阻我用的是953欧姆不是960欧姆(手头上没有),不对称应该跟这个没关系。
请专家帮我看看是什么原因。
感谢!