This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear TI专家:
我在使用DAC3162输出正交信号时,频率低时(200KHz)两路DA的正交效果很好,基本上是严格的90度,但是当频率逐渐升高时,IQ信号相位开始发生不正交的现象,输出频率为20MHz时两路信号相位差只有70度左右。
这种现象一般会由什么原因引起呢?
感谢!
测试信号是正弦波,有试过将DAC输入换成两个DAC都一样的(而不是IQ信号),输出两个信号就是有相位差(20MHz,相差30度左右),200KHz时几乎没有相位差。不知道TI技术人员在做实验时有没有发现这种问题。
正弦信号是在FPGA内的ROM中存储的波形,频率低时IQ相差90度没有问题,频率高时输出相位差变小。
DAC3162里面有两颗DAC,一颗用于转换I路信号,一颗用于转换Q路信号。
把IQ数据设置成一样的,输出频率高时有相位差,频率低时没有。互换下的实验明天可以做下,但是根据IQ数据设置成一样的实验结果来看可能互换实验结果不会有什么突破点。
这两天做实验验证,发现两路DAC输出不同步的相位差对应的时间刚好是DAC转换周期,也就是DACA输出比DACB输出delay了一个转换周期,导致在转换速率不变的情况下输出频率越高相差的相位越大。
现在的问题是这个相差一个转换周期是怎么产生的呢???