Part Number: BP-DAC11001EVM
Other Parts Discussed in Thread: OPA828, REF6250, TINA-TI
你好 我正在使用TI-DAC11001EVM评估板,测试该款DAC在uV级别信号下的噪声性能/INL/DNL,当前板卡测试输出5mV、100mV时刻能够正常输出对应的电压数值 当控制DAC码值输出在200uV,500uV时以及更小单位时,输出信号无法输出对应的电压值,约在1.7mV附近(不同码值对应的电压数值不同 但终究不是对应的电压值 且不是固定在1.7mV附近)。
1.运放供电: VCC VSS 为±15V用于给多组 运放OPA828供电 (奇怪的是U8/U10相较于其他运放有明显的过热) 但是测试DAC输出100mV情况下输出电压正常。
2.基准电压参考源RFEF6250供电:使用直流稳压电源供电5.5V 之前板卡上可能有三防漆之类的东西 无法测量到对应REF6250输出的电压值 测量DAC的REF_PF和REF_NF电压差为4.555V (值得注意的是 直流稳压电源输出电流为0mV 可能由于该基准电压源芯片的低电源电流特性 消耗电流为820uA导致三位半的电压源仪表无法正常输出),由于该电源芯片手册写明输入5.5 输出5V ,我很奇怪这一点。
3.我原本怀疑是DAC-11001输出端使用OPA828运放缓冲导致的问题,我直接在DAC输出端 测试点 TP6进行测试 得到的结果也没有变化 (剔除R15与后端电路的连接)
4.我的测量仪器使用专用的小信号测试仪表(已经测试过其他DAC衰减的小信号 10uV 100uV量级测试正常) 整个测试环境使用法拉第笼包裹板卡 免受外界信号的干扰 采集仪表信号误差在0.5uV 不会存在由于测量仪器的精度导致的钳位问题