This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BP-DAC11001EVM: DAC评估板-无法通过设置DAC的码值输出uV级别的电压值

Part Number: BP-DAC11001EVM
Other Parts Discussed in Thread: OPA828, REF6250, TINA-TI

你好 我正在使用TI-DAC11001EVM评估板,测试该款DAC在uV级别信号下的噪声性能/INL/DNL,当前板卡测试输出5mV、100mV时刻能够正常输出对应的电压数值 当控制DAC码值输出在200uV,500uV时以及更小单位时,输出信号无法输出对应的电压值,约在1.7mV附近(不同码值对应的电压数值不同 但终究不是对应的电压值 且不是固定在1.7mV附近)。
1.运放供电: VCC VSS 为±15V用于给多组 运放OPA828供电 (奇怪的是U8/U10相较于其他运放有明显的过热) 但是测试DAC输出100mV情况下输出电压正常。
2.基准电压参考源RFEF6250供电:使用直流稳压电源供电5.5V 之前板卡上可能有三防漆之类的东西 无法测量到对应REF6250输出的电压值 测量DAC的REF_PF和REF_NF电压差为4.555V (值得注意的是 直流稳压电源输出电流为0mV 可能由于该基准电压源芯片的低电源电流特性 消耗电流为820uA导致三位半的电压源仪表无法正常输出),由于该电源芯片手册写明输入5.5 输出5V ,我很奇怪这一点。
3.我原本怀疑是DAC-11001输出端使用OPA828运放缓冲导致的问题,我直接在DAC输出端 测试点 TP6进行测试 得到的结果也没有变化 (剔除R15与后端电路的连接)
4.我的测量仪器使用专用的小信号测试仪表(已经测试过其他DAC衰减的小信号 10uV 100uV量级测试正常) 整个测试环境使用法拉第笼包裹板卡 免受外界信号的干扰 采集仪表信号误差在0.5uV 不会存在由于测量仪器的精度导致的钳位问题

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 请问您能否进行英文电话会议,我们美国的产品线工程师希望进行实时调试会话来了解问题并对其进行调试。

  • 1.如果能够使用英文电话会议,约时间大致是近期啥时候,使用什么平台 ipad facetime还是国外的平台
    2.我始终怀疑电路板有问题,因为DAC的四线开尔文参考源接这个板卡应该是±5V,压差理论上为10V,由于美国出口限制 当前无法从贸泽平台采购另外的评估板卡,当前问题亟待处理.
    3.能否直接联系对应的产品线工程师 邮件沟通

  • 后续我使用TINA-TI仿真了DAC 电压基准源部分的电路 REF6250 部分符合预期 VF1和VF2 均为5V 经过反向器VF3为-5V VREFP_FORCE为 13.01V,VREFM_FORCE为 -13.01V VREFP_SENSE和VREFM_SENSE均为 -338.31uV,为什么仿真经过第二级运放缓冲U3/U5后会对电压产生增益变为13.01v,上述IC使用官网下载的spice模型和TSM文件,请忽略肖特基二极管极性的影响 (应该我导入Spice模型时引脚和2D模型不匹配的问题.)

  • 已通过私信联系您

  • 感谢TI官方及FAE给出的建议指导,目前已经成功100uV级别信号:主要注意点如下
    1.当前板卡DAC-REF基准源损坏,当前从SMA接口J27由外部输入基准电压(默认DAC的REF_PF和REF_NF为±5V),原先损坏异常导致REF_PF输出为2.2V,不满足REF_PF供电3V以上的需求
    2.避免使用usb-hub给数字供电板卡供电(从电压5V降压至4.6V),且当前板卡数字地和模拟地未进行短接导致OUT_AGND发生偏置。