This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC38J82:DAC38J82混频NCO问题

Part Number: DAC38J82
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

您好,我目前使用了DAC38J82想实现2GSPS的功能,2倍插值模式到2G采样,但是在混频的那一块遇到了问题困扰着我,一直没解决。我的数据源都是实数,不分IQ

我用了相同的JESD204B模式已经是实现了1GSPS的功能,将工程改为2GSPS时,与1GSPS的区别用了插值和内部DAC PLL,还有混频功能

当不使能Mixer Block EN时,config2为 0x2092时,发射的数据在频谱仪上显示没有问题,奈奎斯特区间也是按照2GSPS的。但是一旦启动混频config2为 0x20D2,就出现下图的状况。当启动混频但是不启动NCO时,也会有杂波

想问一下是什么原因导致的呢,因为我的数据源时实数么

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  •  这是我的模式,麻烦了

  •  这是我的模式,麻烦了

  • DAC3XJ8X
    0x00 0x0118
    0x01 0x0003
    0x02 0x20D2
    0x03 0xF301
    0x04 0xFFFF
    0x05 0xFF02
    0x06 0xFFFF
    0x07 0x3100
    0x08 0x0000
    0x09 0x0000
    0x0A 0x0000
    0x0B 0x0000
    0x0C 0x0400
    0x0D 0x0400
    0x0E 0x0400
    0x0F 0x0400
    0x10 0x0000
    0x11 0x0000
    0x12 0x0000
    0x13 0x0000
    0x14 0xCCCD
    0x15 0xCCCC
    0x16 0x4CCC
    0x17 0xCCCD
    0x18 0xCCCC
    0x19 0x4CCC
    0x1A 0x0005
    0x1B 0x0000
    0x1E 0x1111
    0x1F 0x1100
    0x20 0x0000
    0x22 0x1B27
    0x23 0x000A
    0x24 0x0010
    0x25 0x6000
    0x26 0x0000
    0x2D 0x0000
    0x2E 0xFFFF
    0x2F 0x0004
    0x30 0x0000
    0x31 0x0438
    0x32 0x0F00
    0x33 0xB37C
    0x34 0xC000
    0x3B 0x3800
    0x3C 0x00A0
    0x3D 0x008F
    0x3E 0x0128
    0x3F 0x0000
    0x46 0x0044
    0x47 0x190A
    0x48 0x31C3
    0x49 0x0000
    0x4A 0xFF3E
    0x4B 0x1E00
    0x4C 0x1F07
    0x4D 0x0101
    0x4E 0x0F4F
    0x4F 0x1CC1
    0x50 0x0000
    0x51 0x00DC
    0x52 0x00FF
    0x53 0x0000
    0x54 0x00FC
    0x55 0x00FF
    0x56 0x0000
    0x57 0x00FF
    0x58 0x00FF
    0x59 0x0000
    0x5A 0x00FF
    0x5B 0x00FF
    0x5C 0x0000
    0x5E 0x0000
    0x5F 0x0123
    0x60 0x4567
    0x61 0x0211
    0x64 0x0000
    0x65 0x0000
    0x66 0x0000
    0x67 0x0000
    0x68 0x0000
    0x69 0x0000
    0x6A 0x0000
    0x6B 0x0000
    0x6C 0x0000
    0x6D 0x0000
    0x6E 0x0000
    0x6F 0x0000
    0x70 0x0000
    0x71 0x0000
    0x72 0x0000
    0x73 0x0000
    0x74 0x0000
    0x75 0x0000
    0x76 0x0000
    0x77 0x0000
    0x78 0x0000
    0x79 0x0000
    0x7A 0x0000
    0x7B 0x0000
    0x7C 0x0000
    0x7D 0x0000


    这是我的寄存器配置

  • 您好,请问一下有结论么,有点急。谢谢

  • 您好,你们的DAC38J82是不支持频移么,差不多相同的配置为什么DAC39J84能够实现NCO频移,但是DAC38J82一直实现不了

  • 您好

    当插值不为1时,设备只能处理IQ数据,无法处理真实数据。当JESDM=2时,预计有两个样本是I和Q。这些I和Q样本被发送到相同的数字上变频块,并与相同的NCO混合。任何上变频模式都需要I/Q数据,因为NCO是一个复杂的混频器。如果您将两个真实的样本流发送到复杂的DUC中,则设备将无法工作。

  • 请问38J82实现NCO功能的话需要什么流程呢,需要注意什么,我在38J82上面一直实现不了,但是在39J84却可以。我的数据源换成了IQ

  • 您好

    要记住的一件事是,DAC38J82只有一个DUC切片。它总共有四个DAC输出,但只能处理一个唯一的I/Q流。只有一个NCO。你可以想象它有一半的J84。与J82相比,J84的使用情况如何?