Part Number: ADS1158
设计基础,使用单通道,自动扫描。AINCOM接地。。使用内部连接MUTOUT和ADCIN。
CONFIG0=0x02;CONFIG1=0x03。(这两个配置的值可能记反了)
存在以下情况:
AIN不接任何输入时,存在5.6V电压,并且存在拉低的脉冲。(AVDD=5V)
AIN接入10K电阻拉低到GND时,存在2V电压,和异常的脉冲。
已知:ADCINP和AIN的信号是一致的。
请问,是什么原因造成的?配置,还是接地处理不好?所有的地是连在一起的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS1158
设计基础,使用单通道,自动扫描。AINCOM接地。。使用内部连接MUTOUT和ADCIN。
CONFIG0=0x02;CONFIG1=0x03。(这两个配置的值可能记反了)
存在以下情况:
AIN不接任何输入时,存在5.6V电压,并且存在拉低的脉冲。(AVDD=5V)
AIN接入10K电阻拉低到GND时,存在2V电压,和异常的脉冲。
已知:ADCINP和AIN的信号是一致的。
请问,是什么原因造成的?配置,还是接地处理不好?所有的地是连在一起的。
您好
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sbam124
建议您通过如上仿真软件来排除外界干扰问题,并进行优化。
https://www.ti.com.cn/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC
这是辅助计算器。