这是硬件原理图

仿真的数据

下面是JTAG抓取输出的SPI数据

下图中左边框框是发送的dac值,右边红色框框的数据是从SDO端口采样的数据;

上电后,先顺序输入这些配置信息,再发送数据,

但是测试out0,out4,out5,out6,out7后面的电阻,电压都是0,实在不知道是哪里的问题,请教各位大神,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是硬件原理图

仿真的数据

下面是JTAG抓取输出的SPI数据

下图中左边框框是发送的dac值,右边红色框框的数据是从SDO端口采样的数据;

上电后,先顺序输入这些配置信息,再发送数据,

但是测试out0,out4,out5,out6,out7后面的电阻,电压都是0,实在不知道是哪里的问题,请教各位大神,谢谢!
您好,
DAC80508ZRTER芯片上电后OUT默认输出0V电压。

另外,通过芯片的“8.6.2 DEVICE ID Register (address = 0x01) ”也可以判断芯片是否已正常启动工作。
DACx0508 Octal, 16-, 14-, 12-Bit, SPI, Voltage Output DAC with Internal Reference datasheet (Rev. D)