ADS1299: 带宽问题

Part Number: ADS1299


在采样率设置为4K,8K或者16K时,PGA设定为1,输入1kHz正弦波,幅值设定在压摆率容许范围之内,得到结果衰减远超-3dB,大约在-6dB左右。测试信号逐步减小频率发现-3dB在700Hz左右,达不到手册中表注的0.25*fIN/fDR,请问是什么原因

  • 详细说明一下您的软硬件配置是怎么样的

  • 我采用四片ADS1299,均配置为单端参考模式,即所有的负极连接在一起作为REF,做32通道脑电。

    硬件供电正负2.5V,使用外部时钟2.048MHz,外部参考电平相对于负电源为2.5V。BIAS引脚也并联四片,但仅通过第一片的片内运放输出至BISA电极。

    软件初始化配置如下:

    struct ADS1299_CONFIG ADS1299_Config_Init_Acquire ={

    .CONFIG1 = 0xd6, //采样率250Hz
    .CONFIG2 = 0xd3, //关闭测试源
    .CONFIG3 = 0x7c, //参考和偏置,关闭BIAS脱落
    .LOFF = 0x04,
    .CHSET[0] = 0x00, .CHSET[1] = 0x00, .CHSET[2] = 0x00, .CHSET[3] = 0x00, .CHSET[4] = 0x00, .CHSET[5] = 0x00, .CHSET[6] = 0x00, .CHSET[7] = 0x00,
    .LOFF_SENSP = 0x00,
    .LOFF_SENSN = 0x00,
    .BIAS_SENSP = 0xff, //从所有通道取共模信号
    .BIAS_SENSN = 0x01,
    // .MISC1 = 0x20, //连接SRB1和N通道,参考模式 00100000
    .MISC1 = 0x00,
    .MISC2 = 0x00,
    .GPIO = 0x0f,
    .CONFIG4 = 0x00
    };

    测试时采样率分别调整至4k,8k和16k,对第一个通道输入1kHz正弦波,发现有-6dB衰减。

  • 当你说在700Hz输入频率下观察到-3dB幅度时,采样率是多少?另外,你是否在ADS1299输入引脚处测量输入信号,以确认幅度是否按预期在模拟中测量?

  • 采样率4k,8k,16k都是如此,观察输入引脚处测量信号幅度与输入信号一致,没有明显衰减

  • 请您提供以下信息:

    1. 显示在ADS1299输入引脚(INxP或INxN)处测量测试信号的示波器捕获。

    2. 显示从PCB连接到ADS1299的输入信号链的原理图。

    3. 以4kSPS、8kSPS和16kSPS采集的原始输出数据(图形或Excel)。

    4. 注册读取输出,确认ADS1299的配置是否如预期。

     你提到使用±2.5V模拟电源电压施加正弦波。您能确认接地连接是否与PCB和信号发生器共享?INxN引脚(负通道输入)施加了什么电压?

  • 如果有上方问题的回复,我们可以继续沟通。