Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
按照ADS1298 EVM板给的原理图,前端过压保护电路由2个二极管构成。如下图:
这块板TI官方的文档给出了所有器件的型号,唯独没有给出二极管型号。
我想问的是:
1.这个二极管只需要使用0.7V导通电压的普通二极管吗?
2.按照原理图,如果二极管压降是0.7V,那么输入信号的范围则被限制在AVDD+0.7V和AVSS-0.7V之间,这样的话到AD输入端的电压超过了AVDD,AVSS的范围了,怎么还能起到保护作用?
3.因为电极与人体接触,是否需要使用ESD二极管?
比如AVDD=2.5V,AVSS=-2.5V。我觉得应该使用VBR电压在2.5V以下的ESD二极管,并且直接对地接就好了啊。
求帮助!