This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS131M04: 配置16ksps捕获1Khz方波出现相位偏移,每一个周期偏移8°左右,请问是哪里没有配置导致的相位差?

Part Number: ADS131M04

使用ADS131M04进行对基本标准的1khz信号进行采集,采样速率是16ksps,配置的OSR为256,主频CLK用的8Mhz的外部晶振,采样20个周期信号数据(320个采样点)进行16点的DFT运算,发现在幅值基本稳定的情况下,一直产生相位偏移。其中黄色线为相位 蓝色为幅度

软件中按照DRDY的触发中断进行对adc通道数据的读取,在读取到对应通道的可读状态位置1后对所有通道的数据进行读取,测量DRDY的触发频率基本也在16.6khz左右。上电后也按照间隔2us对SYNC引脚进行时钟同步,请问是什么原因?

以下是抓不到的20个周期的样本值。

-16.836262 
-39.346361 
-55.699396 
-63.251352 
-60.869980 
-48.868275 
-29.139090 
-4.910231 
19.995546 
41.620445 
56.502771 
62.277603 
57.967472 
44.276905 
23.458099 
-1.196337 
-25.788975 
-46.334553 
-59.653902 
-63.552475 
-57.384682 
-42.200518 
-20.387363 
4.574919 
28.680611 
48.147869 
59.810829 
61.841583 
53.857613 
37.146664 
14.470339 
-10.634995 
-34.145164 
-52.353001 
-62.281179 
-62.398911 
-52.673292 
-34.628820 
-11.180592 
13.925171 
36.728954 
53.573656 
61.751747 
59.969759 
48.501492 
29.169273 
5.128813 
-19.845629 
-41.787529 
-57.180977 
-63.524294 
-59.850454 
-46.763563 
-26.303387 
-1.746225 
22.970867 
43.919849 
57.768345 
62.292337 
56.749964 
42.035294 
20.498943 
-4.383230 
-28.664875 
-48.493624 
-60.684729 
-63.290977 
-55.942583 
-39.806986 
-17.333794 
7.706451 
31.439924 
50.070047 
60.585022 
61.334896 
52.190495 
34.592772 
11.382294 
-13.756227 
-36.811781 
-54.106379 
-62.849092 
-61.727571 
-50.835371 
-31.929159 
-8.058071 
16.968584 
39.204168 
55.123615 
62.102079 
59.048367 
46.448278 
26.338005 
1.952076 
-22.849274 
-44.115973 
-58.487463 
-63.605690 
-58.689451 
-44.551277 
-23.380852 
1.385593 
25.841761 
46.104527 
58.859396 
62.109089 
55.333471 
39.640188 
17.505312 
-7.514763 
-31.447363 
-50.460720 
-61.558771 
-62.951660 
-54.434681 
-37.277842 
-14.276075 
10.838127 
34.151459 
51.908112 
61.250067 
60.716629 
50.406647 
31.932449 
8.237743 
-16.844559 
-39.359665 
-55.687380 
-63.254786 
-60.839939 
-48.868275 
-29.166269 
-4.926395 
19.989967 
41.620445 
56.487751 
62.232256 
57.954454 
44.306231 
23.466825 
-1.195192 
-25.757360 
-46.350288 
-59.652328 
-63.564491 
-57.412863 
-42.215681 
-20.404530 
4.576921 
28.710365 
48.149014 
59.797668 
61.800814 
53.831148 
37.144375 
14.453602 
-10.646009 
-34.162331 
-52.353287 
-62.299061 
-62.408495 
-52.696180 
-34.647131 
-11.191607 
13.919020 
36.694908 
53.556061 
61.723995 
59.955454 
48.497057 
29.199886 
5.121374 
-19.861794 
-41.793823 
-57.195854 
-63.558626 
-59.872198 
-46.750116 
-26.290512 
-1.764679 
22.944117 
43.879652 
57.736015 
62.250853 
56.719494 
42.019129 
20.510960 
-4.351902 
-28.688622 
-48.529387 
-60.729647 
-63.363218 
-55.996799 
-39.834452 
-17.410040 
7.670689 
31.436777 
50.062323 
60.584021 
61.335897 
52.208519 
34.592199 
11.361694 
-13.768673 
-36.832809 
-54.112244 
-62.864971 
-61.724424 
-50.851536 
-31.966782 
-8.062506 
16.975307 
39.186716 
55.077553 
62.085056 
59.055948 
46.466732 
26.382637 
2.019882 
-22.820091 
-44.129848 
-58.463573 
-63.577795 
-58.709478 
-44.537544 
-23.355818 
1.441240 
25.857353 
46.077061 
58.859396 
62.140274 
55.381393 
39.664221 
17.516470 
-7.488012 
-31.420183 
-50.457716 
-61.576080 
-62.943506 
-54.396486 
-37.276268 
-14.280653 
10.837555 
34.165764 
51.908970 
61.249352 
60.756397 
50.426388 
31.932878 
8.283091 
-16.782475 
-39.327765 
-55.690813 
-63.246632 
-60.859108 
-48.875856 
-29.150105 
-4.907942 
19.974947 
41.605139 
56.482315 
62.226534 
57.974768 
44.319534 
23.461246 
-1.189613 
-25.759220 
-46.358585 
-59.647608 
-63.528299 
-57.397413 
-42.241430 
-20.391655 
4.605532 
28.699780 
48.141861 
59.805393 
61.805534 
53.828001 
37.159967 
14.491081 
-10.623837 
-34.157324 
-52.331114 
-62.284756 
-62.398052 
-52.664137 
-34.630823 
-11.200762 
13.903284 
36.712217 
53.587818 
61.735439 
59.961176 
48.523951 
29.178429 
5.104923 
-19.863653 
-41.768503 
-57.158947 
-63.517857 
-59.855318 
-46.757984 
-26.320410 
-1.751089 
22.931957 
43.866205 
57.726288 
62.250566 
56.713486 
42.026138 
20.526695 
-4.356909 
-28.641129 
-48.461866 
-60.694027 
-63.331175 
-55.968761 
-39.804983 
-17.390156 

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 之前的问题已解决,找到了由于8Mhz时钟导致ads131m04采集的频率是15.625khz,把原先1khz的信号同样修改成0.937khz 分频系数和ads131一致相位基本不偏移,但是每二十个周期会出现一次相位移动,还请分析一下原因,是采样间隔不均匀导致的吗? 发现这一个周期采样点的个数比别的周期多一个!......

  • 您好

    我不确定客户是在计算单个正弦波信号的相位,还是在计算多个正弦波信号之间的相位差。对于单个正弦波信号,相位可以从信号的幅度计算出来,因此幅度不应该是平坦的,除非蓝色信号是正弦波信号的均方根。如果在多个正弦波信号之间计算相位差,则应显示参考信号进行检查。

    此外,我不知道客户是如何计算相位的,是否使用FFT。目前,客户每个周期使用16个样本,这可能不足以用于FFT方法。

    另请注意,当发生同步事件时,SINC3过滤器至少需要三个周期才能稳定,这意味着前三个数据是未稳定的数据,可能不准确。详见ADS131M04数据表第8.3.7.1.2节SINC3和SINC3+SINC1滤波器。