This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS131A04: 工作在同步从模式时,怎么得到AD数据已经转换完成状态?

Part Number: ADS131A04
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

你好!

    ADS131A04工作在同步从模式时,使用SPI四线接口,DRDY与CS短接,怎么得到AD数据已经转换完成状态?

谢谢!

Daivd

2025-10-4

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 请告诉我您的公司英文名称和项目详细信息(也可以通过私信回复我)

  • 异步从模式已经搞定,但这一批电路板都是按同步从模式做的,如果每个电路板飞线不太现时,所以还是希望能搞清楚同步从模式,现在的问题按图65和图100做的电路,无法读取AD转换值,请给予帮助,谢谢!

    等待您的答复!

    Daivd  2025-10-7

  • 仅当总线上有多个设备时,才应使用同步从属模式。 如果仅使用1x ADS131A04,我建议使用异步中断模式。 这更容易使用,因为这种模式与标准ADC通信最相似。 同步从属模式需要特殊的时钟注意事项才能正常工作

    您应将CS设置为LOW并提供正确数量的SCLK,以便在任何模式下从ADS131A04读取数据。 您可以在第9.5.3节(SPI命令定义)中看到,ADC输出转换数据作为每个命令响应的一部分。 例如,如果将单词长度设置为24位,应该提供120个SCLK来读取命令响应的数据=24位+来自所有4个ADC通道的24位数据的24*4=96位。 如果启用CRC或用户定义的单词长度不同,则帧长度会发生变化

    我还要指出,更适合此应用的设备是ADS1261,因为此ADC与以前使用的设备非常相似