Part Number: DAC60096
Dear TI的开发者团队:
最近在选型中发现了DAC60096这颗多通道的DAC芯片,关于这颗芯片有以下问题还请帮忙回复:
1、通道的建立时间,规格书中描述是65uS(1xload),这个时间是96ch同时输出时间,还是单个ch输出的时间,如果我使用LDAC一次更新所有ch的DAC,是否可以在65us内将96ch全部更新完成?
2、在使用SPI继续通讯,满速率的情况下,即32MHz,写完全部的96ch的通讯耗时大概是多少ms?即每个ch的dac code均不同。
3、输出的电压范围(span)是否可以调整,即调整为单轨输出,目前的输出span是±10.5V,是否可以调整为0-10.5V输出,进一步提升分辨力?
非常感谢您的回复!您的回复对我选择有非常的大的帮助!