This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1262 测试PT100 的问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

ads1262 在使用中,我看评估板上的资料,采用500uA 的电流源,采用比例方式,不知道能做到多少有效位精度 ,无噪音分辨率大概是多少,我的意思是PT100 ,和Rref  都用万分之一精度电阻代替。 我没有实测过。还有问题二。       从数据表中也没有看到ADC内部PGA 的 稳定度的详细数据。只有   Gain error 和 Gain drift ,只是增益误差和增益温漂,没有增益的时间稳定度(时间漂移量),别的ADC手册上有标注1000小时增益稳定度漂移数值。    问题三,就是内部参考2.5V 的noise (0.1 Hz to 10 Hz) 是多少, 多少uV。    

  • Dear

    有效位数,一般看ADC整体的有效位数,跟内部增益设置、采样率、滤波器设置都有关系。

    内部的两个电流源,更主要的是要看匹配度,ADS1262的电流源精度是不错的。

    基准,主要是看温漂,集成的肯定没有外部独立的精度、噪声高。你要这个噪声指标意义也不大。