ads1262 在使用中,我看评估板上的资料,采用500uA 的电流源,采用比例方式,不知道能做到多少有效位精度 ,无噪音分辨率大概是多少,我的意思是PT100 ,和Rref 都用万分之一精度电阻代替。 我没有实测过。还有问题二。 从数据表中也没有看到ADC内部PGA 的 稳定度的详细数据。只有 Gain error 和 Gain drift ,只是增益误差和增益温漂,没有增益的时间稳定度(时间漂移量),别的ADC手册上有标注1000小时增益稳定度漂移数值。 问题三,就是内部参考2.5V 的noise (0.1 Hz to 10 Hz) 是多少, 多少uV。