Part Number: ADS1256
我在使用ADS1256时又碰到的问题,请看看是器件本身正常情况还是有问题?

如图,mux寄存器默认,即AIN0为正输入,AIN1为负输入,采用差分方式,1.25V基准为REF3012提供,缓冲buffer启动,PGA=2,自校准关闭,测量的满量程范围为±1.25V,现在出现的问题是:
1:采样速率为10sps时,输入信号到±0.85V附近数据就达满量程了,改现象是否正常?

2:采样速率为15sps时,输入信号到达±1.25V时数据还到不了满量程,这个应该是正常情况

3:速率100sps时与10sps现象相同,速率为500时现象与15sps相同,采样速率通过DRDY输出信号验证
,这个现象是否正常?