Part Number: AMC1306E25
hello,
想咨询一下sigma-delta ADC和ADR ADC(逐次逼近型)ADC的区别。
1、AMC1306是78K 采样率,16bit的对吧?那么我用AD7626,采样频率200K,或者更高的,然后经过滤波,得到的数据,会不会比AMC1306更好呢?怎么去评价sigma-delat ADC和逐次逼近型 ADC的性能优劣?(逐次逼近型,我通过提高采样频率,然后进行滤波)
2、伺服驱动器里面,建议用sigma-delta ADC还是高采样率的逐次逼近型ADC?
3、AD1271也是sigma-delta ADC,速率也高些,是否可以替代AMC1306E25呢?
谢谢