Part Number: AFE882H1
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20
我参考AFE882H1的数据手册搭建了一个变送器电路,但无法正常启动。
当我接入环路电源时,稳压二极管D4上只有1.5V左右的电压,大部分电压在12K电阻R24上。
然后我使用1K的电阻短接了12K电阻,然后取下1K电阻,发现此时产品可以正常工作,D4上的电压在5.6V左右,环路电流控制在3.2mA。
能分析下是什么原因吗?如何修改?
下面是我的电路原理图

这是数据手册中的示例