This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何使用ADS1298导联脱落检测功能?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299

如题,

我按照Understanding Lead-off Dectection in ECG手册中的要求,我采用的是直流电流源作为激励信号,寄存器的配置如下:

Lead-Off Control Register(04h): 0x03 即:

        Lead-Off comparator threshold: 000(positive 95%, negative 5%)

        Lead-Off detection mode:0(current source mode)

        Lead-Off current magnitude:00(6nA)

        Lead-Off frequency:11(DC lead-off detection turned on)

事实上,以上的参数采用的都是缺省值。

LOFF_SENSP(0Fh):0xFF 即使能LOFF_STATP

LOFF_SENSN(10h):0xFF 即使能LOFF_STATN

LOFF_FLIP(11h):0x00 即无反接

至此,寄存器配置完成

根据DATA SHEET中data format的描述:

前3个8位数据,即24位数据为状态位,即:1100+LOFF_STATP+LOFF_STATN+bits[4:7] of the GPIO register

所以,中间的16位显示的是8通道正负极的脱落状态,1为脱落,0为连接。

可是,我观察到的实验结果是,不管导联脱落与否,这16位全是0。

请问,我的配置哪里出了问题?

PS:导联线与芯片之间的模拟电路也是根据TI提供的参考来设计的,两级低通RC滤波器,一个电压稳定电路。

请大家帮忙看一下,哪里出了问题。

谢谢

  • 认真读过手册以后发现:

    用DC激励信号时,需要开启导联脱落比较器(缺省为关)PD_LOFF_COMP bit in the CONFIG4 register.

  • 你好,

    开启PD_LOFF_COMP bit in the CONFIG4 register后问题解决了么?

    如果没有可以将你的寄存器表发上来看看,谢谢!


    PS Liang

  • 你好,

    谢谢你的回复。开启PD_LOFF_COMP 以后,问题解决了。

    需要注意的是,TI官方提供的ADS1298测试开发板,导联线与芯片之间的电路,有两个RC低通滤波器还有一个稳压结构,这个稳压结构有个接地的电阻,而这个接地电阻,会使电极脱落检测时的激励信号始终流向外部,不会返回芯片内,所以,如果加上这个稳压结构的话,会检测不出电极脱落。这是我的实验结果,如果有不对的地方,请指正。

    谢谢

  • 您好,我用的是ADS1299,现在有个问题不能正常检测导联是否脱落想问一下检测导联时候,直接接触皮肤就行吗?还是除了配置寄存器,其他的线同时接触皮肤才能检测到啊,期待您的回复,谢谢您!