ADS54J60: ADS54J60及HSDC满量程参考电压问题

Part Number: ADS54J60


你好,我正在使用贵司的ADS54J60进行数据的采集,并使用HSDC处理数据,遇到如下问题。

1、ADS54J60的满量程参考电压同时支持内部参考和外部参考吗?如何确定ADS54J60的满量程参考电压?

2、HSDC软件在计算“Fund”数值时使用的满量程电压是多少呢?

3、HSDC分析信号频谱时有2个光标,我的理解是下面的光标是原始的信号幅度值,而上面的光标是窗补偿后的值(左侧参数栏中的Fund显示的是窗补偿后的值),如图1所示,这样理解是对的吗?

QQ_1768010849835.png

图1

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好,

    您在FFT中使用Blackman窗口函数,因此这会在多个FFT分段上对基波器的能量进行“涂片”。

    相干采样,则可以在下拉列表中选择“无窗口”,基波将代表左侧参数中报告的内容。

    对此采样和相干采样的更多理解,请参阅下面的文章:

    www.ti.com/.../slvag04.pdf

  • 您好  

    我目前最想知道的是ADS54J60量化后的值如何转换为电压值,比如ADS54J60量化后的最大值为2048,那么如何根据量化后的2048计算输入信号的电压值是多少伏特呢?(如果知道ADS54J60的满量程参考电压,我就能够对两者之间的关系进行计算。我目前不清楚ADS54J60的满量程参考电压是多少

    期待您分享这个信息!

  • 您好,

    我不确定我是否完全理解了这个问题。 ADC的满量程为1.9Vpp diff。 这是一个16位ADC,因此代码数为2^N,其中N = 16或65536个代码才能达到满量程。 2048值来自哪里?

    下面的幻灯片可能有所帮助。

  • 您好, 

    2048值来自哪里?

    这个2048值来自ADC量化后的值,由于16位有符号数的范围是-32768~32767,按照您说的ADS54J60的满量程为1.9Vpp,则ADC量化值为32767达到满量程代表输入信号电压为1.9Vpp。如果量化值是2048,则可以根据满量程计算输入信号的电压幅度,Vin = (1.9/32767)*2048 = 118.7mVpp。需要和您确认的是,ADS54J60的满量程是固定值1.9Vpp diff 吗?

  • 抱歉,但我仍然不理解客户的问题。

    ADS54J60具有额定满量程值,如数据表中指定的1.9Vpp差分。

  •  您好, 

    我想知道ADS54J60采集信号后会量化为2^16个值,某个代码对应的电压值是多少?比如33100这个代码的电压值是多少?