最近我在使用DAC38J84的内部PLL,因为我不是很熟悉这个芯片内部,我有几个问题想请问一下技术人员:
1,数据手册中7.3.3里关于 Serdes PLL 的描述,说DAC有两个PLL,这两个PLL的作用是什么呢,DAC中频输出模拟信号跟哪个PLL更相关呢,我想改变PLL的环路带宽,让中频输出的近端信号质量更好;
2,关于数据手册中Table 5. 的描述,更改rw_cfgpll [12:11] (LB) bits. 可以改变环路带宽,我改小(改为10 Low loop bandwidth )后似乎对我的中频输出信号没有太大的影响,我想知道表下面关于 loop bandwidth of 8–30MHz 的描述,是说环路带宽最小能到多少MHz呢,环路带宽是否能做到1MHz以内呢?
3,关于环路带宽的计算The loop bandwidth is obtained by dividing the reference frequency by BWSCALE ,是说环路带宽=参考频率/BWSCALE,那么参考频率是否能修改呢,以及最小能改到多少呢,我不是很理解这里的参考频率是什么意思和如何计算参考频率,是否有文档介绍参考频率或者内部PLL的架构呢;
4,我在Table 30. PFD and CP Operation 下找到P*M比的介绍,我改变了M值到240,我的输出频率为1966.08MHz,此时我的PFD为1966.08/240=8.129MHz,我改到如此小的PFD,应该能改小环路带宽吧,但是输出信号依旧没有明显变化,改变P*M比是否有效呢;
以上就是我在DAC38J84的数据手册里找到关于PLL环路带宽能改变的相关内容,总之,我想请问的是如何通过改变PLL的环路带宽到接近1MHz,改善输出中频信号的近端信号质量,能尽量压低近端的信号抬升;谢谢~