ADS125H02: ADS125H02在Auto-zero模式下,数据输出速率应该是什么?

Part Number: ADS125H02

您好!

当ads125h02工作在auto-zero模式下,我设置:采样率7200,SINC4滤波,连续转换模式,那么这时数据输出速率或者实际采样率是多少呢?我观察不是7200sps,而是1/0.98k=1020sps,这就太不好用了。是这样吗?还是我的设置有问题?请赐教。

  • 您好,
    您的理解正确。

    TI提供了设计工具 SBAC234 Calculation tool | TI.com 。

  • 我现在的测试情况是:输入信号频率为100hz,设置采样率为1000hz,且自归零时,采集仪显示信号频率148.4358HZ,不自归零时,显示信号频率为100Hz。

    现在,我想用自归零模式,而且要保证输入信号的频率,经采集后显示其频率不变,应该通过改变时钟频率和采样率设置可以达到这一目标的。

    我需要的实际数据输出速率为1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000SPS,要保证我输入信号的频率,经采集后显示其频率不变,应该如何设置各寄存器呢?

    请帮忙解决一下。