Part Number: ADS1248
对于ADS1248查询数据手册后,看到输出方式只有差分输入与共模输入两种模式,现在我想实现单端输入,查看了共模输入部分发现要添加偏置电压才能保证PGA不会失真,我现在使用了伪差分的方式,这样使用对吗
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
伪差分没问题,请参考下面的链接
(+) [参考译文] ADS1248:关于单端输入 - 数据转换器(参考译文帖)(Read Only) - 数据转换器(参考译文帖) - E2E 设计支持
你好,在你发的这个连接里我看到了对于单极电源进行伪差分测量、其中负输入偏置为一些固定的非零电位。我现在使用的是单极电源,负输入端连接了GND,是不是我需要在负输入端添加一个直流偏置呢,或者说我还是连接GND然后通过配置VBIAS寄存器设置mid-supply?
是的,AINN 不应简单接 GND,建议给 AINN 提供合适的直流偏置,或者使用 VBIAS 将相应输入引脚偏置到约 AVDD/2。
你好,我如果使用VBIAS偏置那么AINN是接到GND还是悬空呢?
不建议接地
悬空会比接地好吗
我现在不方便给直流偏置,只能设置VBIAS寄存器