Part Number: ADS8665
TI专家您好,
我在使用ADS8665检测连接至AIN_P引脚的外设模拟信号。系统中:
-
DVDD = 3.3V(常开)
-
AVDD = 5V(可独立关闭)
我观察到,当 AIN_P 引脚处于悬空状态(没有外部外围设备连接时),该引脚上会存在约 1V的电压。根据数据手册以及相关的 E2E 讨论,这是由于器件内部的偏置电压所致。
我的问题是:如果关闭AVDD(置为0V),同时DVDD保持3.3V,能否保证AIN_P引脚上不带电(即0V)?
期待您的解答,谢谢!