Part Number: ADS1261
你好,我使用了四个通道去读取ADC和四个通道去设置恒流源,这八个通道是分开的,那我如何能够同时读取四个ADC呢?然后读取四个ADC数据的同时去配置其中一路恒流源呢?
您好
ADS1261:ADS1261 测量多传感器 - 数据转换器论坛 - 数据转换器 - TI E2E 支持论坛
请您参考这个帖子说明,不建议如此做。
你好
如果我同时使用一路ADC加一路恒流源,会有什么问题吗?另外我切换引脚之后读出的数据还是有问题
如我给您推荐的帖子中说明,存在隐患,所以官方不推荐。
你是说切换ADC存在隐患吗?如果这样都有隐患,那只能读取一路ADC还不能切换,这个芯片的作用是什么呢?
多路多同时读取帖子中说明存在隐患,并不是不可以,且切换存在延迟所以您所说的同时的即时性,建议您参考datasheet进行考量。
有相关教程吗?目前切换总是存在问题,初始化固定读取一路就没问题
https://github.com/TexasInstruments/precision-adc-examples/tree/main/devices/ads1261
这是官方提供的例程请您参考。
我现在用电流源去输出电流,但是没有正常输出,配置电流源是否就是配置0x0D和0x0E这两个寄存器?
您可能需要考虑这部分避免触发相关保护导致您无法输出。
//0xFF 无连接状态,无连接状态 IMUX send_buf[13] = 0x1F; //0x00 暂且不配置恒流源 send_buf[14] = 0x60;
我现在 配置0D为MUX2的通道一的输出电流使能,0E寄存器配置输出电流,如何查看你说的这部分是否开启呢?我觉得应该是没有开启这部分的保护。
你好,还有一个问题,就是读取的ADC值会随着时间慢慢下降,但是外部电路的电压没有改变,这个是什么问题呢?
新的问题请重新发帖。