最近考虑用TFP401A做 HDMI接口转TTL的应用, 想咨询以下问题;
1. TFP401A的应用电路能否提供 ?
2. TFP401A是纯粹的硬件解码吗 , 是否需要通过ISP编程后才能使用 ,还是只把硬件搭好就可以工作了 ? 如果是纯硬件,如何去适应不同分辨率的显示屏呢 ?
3. TFP401A是否有停产计划,听说有TFP403替代此芯片,是这样吗 ?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TFP401A提供了一个design notes:http://www.ti.com/lit/an/slla136/slla136.pdf
具体电路的话可以参考TFP501的:
http://www.ti.com/lit/an/slla134/slla134.pdf
TFP401A 或者TFP410内部已经集成了对TMDS信号的encoder,decoder部分,所以无需ISP编程。
对于显示屏分辨率的适应,是根据像素时钟频率来决定的。 TFP401A 或者TFP410的pixel clock最大支持165MHz,从而决定了能够支持的最大分辨率。
关于第三个问题,目前TFP401A还处于量产阶段,如果有停产计划,我们在官网会发现为NRND状态,目前TFP401A还在active状态,还是可以继续使用与新设计当中的。
TFP403与TFP401A的区别在于,TFP403跟TFP501一样,集成了HDCP。其他跟TFP401A没有区别。
您好,kailyn Chen
感谢您的答复; 第一个问题和第三个问题我已经理解,第二个问题还有一些疑问,看能否再帮忙解释下;
TFP401A 或者TFP410内部已经集成了对TMDS信号的encoder,decoder部分,所以无需ISP编程。
对于显示屏分辨率的适应,是根据像素时钟频率来决定的。 TFP401A 或者TFP410的pixel clock最大支持165MHz,从而决定了能够支持的最大分辨率。
我的理解是TFP401A可以根据HDMI信号的频率来识别输入信号格式, 但接屏的是TFP401输出的TTL信号,怎样去确定输出TTL信号的频率和有效分辨率呢 ? 比如说我的TTL输出端有时接1024*600的显示屏,而有的时候又会接800*480的显示屏, 如果不通过软件编程,TFP401A怎样做到可以识别我接屏的分辨率呢 ?
谢谢,盼复!
TFP401A 和TFP410只是DVI的发送和接收器,不对分辨率进行配置和设置,二者只能根据pixel clock的范围来确定能够支持的分辨率大小。
你所说的通过编程来对不同分辨率进行配置,应该是Graphics Controller的工作。
TFP403跟TFP401的区别就在于多了HDCP。 如果考虑TFP401,建议选择TFP401A,TFP401A的抗jitter能力要优于TFP401。
The TFP401A incorporates additional circuitry to create a stable HSYNC from DVI transmitters that introduce undesirable jitter on the transmitted HSYNC signal.
hi, Kailyn;
向您请教 TFP401APZP HSYNC没有输出是什么问题。看datasheet介绍TFP401A系列是具有HSYNC输出功能的,是需要作些设置么?
盼复~@Kailyn Chen