Other Parts Discussed in Thread: ADC34J44, ADC34J42
使用ADC34J42和ADC34J44做的设计,电路图附在附件中。VCM信号除图中所示外还连到了两个34针FFC接口,均为直接连接链路中无其他原件。目前用了4片34J42和两片34J44,采用同样的电路设计,仅有一片34J42可以正常输出约0.95V的VCM信号,其余三片34J42输出为0到0.2V不等,两片34J44均输出0.3V左右。以上数值均在无模拟输入的情况下测出。直接测量VCM对地的电阻约为4M欧左右。查看 datasheet并未发现明确说明VCM受何特殊因素影响,如硬件RESET等。
猜测可能是个很傻的问题,但是目前未得要领。想请教查错的建议或解决方案。谢谢先。