This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299双端输入和右腿驱动电路的疑问

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

最近准备做动物脑电测量。找到了ADS1299模拟前端,也查了一些资料,但还是有一些不明白的问题,想请教各位TI工程师和各位前辈大牛!

1、当采用双端输入时,还需要设置右腿驱动电路吗?我看到有人在论坛里回复说:采用双端输入,工模噪声完全被抵消。

2、因为要考虑带宽的问题,ADS1299的AD采样率是不是可以用户自行定义?(250到16K之间)

3、是不是必须在电极和ADS1299之间添加预处理电路?预处理电路包括放大器缓冲电路和低通滤波电路?

4、如果只需要单通道输入,采用双端输入,是不是就没有参考电极,只有两个输入电极?

虚心求教,恳请TI工程师和各位大牛解答疑问!拜谢

  • 1. 差动输入可以抵消掉共模噪声,但是当共模噪声超出了芯片的共模范围的时候会导致芯片饱和,右腿驱动可以保证测量电路和人体处于同一共模电压下,然后差动放大可以保证信号的传输过程中的小的共模微扰的滤除。

    2.采样率可以自己定义,注意到采样率和精度是有关系的,采样率越高,精度越低。

    3. 要看具体的需求,我们的ADC可以测量uV级的信号,如果觉得性噪比不够,可以增加前置放大电路。

    4.你的意思是只需要ADC的INP,INN接到人体吗?还是需要参考的信号保证共模范围。

  • 你好,感谢你的回复。

    最近我买了ADS1299的评估板,电源和usb线也有了。但是硬件的驱动安装抑制有问题(我的系统是win8.1,手册上推荐的是xp,但是我看论坛到有人用win7)。

    USBStyx似乎是在装软件时直接装好了。但是MMB0(NI-VISA)一直没有安装成功(或者说抑制无法识别)。

    请问这是什么原因?我该如何解决?