最近准备做动物脑电测量。找到了ADS1299模拟前端,也查了一些资料,但还是有一些不明白的问题,想请教各位TI工程师和各位前辈大牛!
1、当采用双端输入时,还需要设置右腿驱动电路吗?我看到有人在论坛里回复说:采用双端输入,工模噪声完全被抵消。
2、因为要考虑带宽的问题,ADS1299的AD采样率是不是可以用户自行定义?(250到16K之间)
3、是不是必须在电极和ADS1299之间添加预处理电路?预处理电路包括放大器缓冲电路和低通滤波电路?
4、如果只需要单通道输入,采用双端输入,是不是就没有参考电极,只有两个输入电极?
虚心求教,恳请TI工程师和各位大牛解答疑问!拜谢