This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【2017 工业周在线研讨会热门问答】高效率小尺寸双向DC-DC变换器设计 14 问

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE, POWERSUITE, TIDA-00705, TPS24770, TPS2394, TPS65130, TPS60400, TPS40200, TPS54620, TPS40210-Q1

高效率小尺寸双向DC-DC变换器设计篇

  • 常见问答每周持续更新中,连续三周,敬请关注!

  

NEW! 4 月 24 日 新增 8个 QA

 

Q: 大功率的开关电源在散热方面有什么好的技术方案?      

A: 热问题需要权衡成本和技术复杂度。一般热的改善一般会从软开关上想办法或者优化驱动电路和吸收电路,或者用GaN Fet等新型功率开关管等等

  

Q: 你们用的是TI的专业软件吗?我也想使用这个软件

A:  TI所提供的数字电源设计的相关工具及参考例程都是免费下载的,在左右TI C2000 MCU上都是免费使用的,主要工具有,controlSUITE中的powerSUITE相关功能:SFRA,Solution adapter, compensator designer

 

Q:  TI提供dc/dc的成品吗        

A: 所有的TI EVM板都是有成品在TI Store中销售的,其中的软件和硬件设计资料都是免费下载的;一些TI Design只提供设计的软硬件资料,具体的要去具体的TI Design网页查询。

   

Q: 隔离运放和不隔离运放在这里的区别是什么?不带隔离的会有什么影响吗?

A: 隔离运放与非隔离运放在控制环路的实现上没有影响和区别,是否使用隔离运放主要是由系统安全设计等级要求决定的。

   

Q:  CT采样保护的优点是什么?

A:  CT在非接触式电流采样中是价格比较低的解决办法,但其采样精度和带宽相对较低,属于低成本解决方案。主要的优点是非接触式采样,对系统效率没有影响,成本相对较低。

   

Q: 如何减小隔离型dc-dc变换器的体积?

A: 笼统来讲就是提高开关频率可以减小体积,主要是减小磁性元器件的体积,但开关频率提高意味着开关损耗的增大,需要在开关损耗和体积上做出权衡。

  

Q: 我想问一下,调制参数的时候,特别是双零点双极点这些参数调制的时候,TI的工程师都是通过仿真得到参数的吗?

A:  TI 的powerSUITE里面有SFRA环路分析辅助工具和compensator designer 来帮助您设计控制器参数。您可以去下载,了解。

 

Q: 请问短路保护是怎么实现的,实现后是限压吗,如果双向电源,高低压哪个先短路更危险? 

A: C2000控制下的数字电源,一般是通过C2000的TZ功能实现高速的过电流保护,无论是普通过流或者是短路过流都可以实现快速发现快速动作,因为TZ功能在C2000内部是一个模拟机制,不需要CPU处理。

高压侧和低压侧短路对于DC/DC变换器来说危险性没有区别,但由于低压侧负载一般是电池,电池短路极为危险,因此,从负载端看,相比较高压侧电容短路可以说低压侧短路更加危险。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q: TIDA-00705最小尺寸是多少?         

A: 1立方英寸 (25.4mm*25.4mm*25.4mm), 这是TIDA-00705的总体尺寸

 

Q: 如何解决BUCK在负载变化时,输出电压出现的过冲现象,已经对电源的热插拔保护有什么好的建议?            

A: 根本的解决办法是加快环路响应速度。可以选择动态响应特性好的BUCK 控制器或变换器, 比如TI 的DCAP系列产品 etc.

对电源的热插拔保护,可以选择专门的热插拔保护芯片, 比如TPS2394、TPS24770 etc. (请根据具体指标进行 选择)

 

Q: 尺寸小,效率怎么样?

A: 效率也挺高的,比如TIDA-00705 480W方案 96%-97% 的效率, TIDA-009512kW 方案 90%以上的效率

  

Q: 在非隔离移动电源类的应用中,能量损耗主要是直流损耗还是开关损耗?      

A: 这个将取决于几个关键因素:占空比,开关频率,控制方式,开关器件的选型,电感磁性器件的选型等

 

Q: 500W方案里的具体输入输出是什么?         

A:  TIDA-00705 双向变换器,一端连接4S锂电池包 ,另一端连接12V DC母线

 

Q: 双向DC-DC主要是和电池一起使用的吧?也就是充电、放电集为一体的电源?                 

A: 电池组(包)的一体化双向充/放电应用,是双向DC/DC非常典型的应用之一。

  

  • 请问开关管并联RCD吸收电路与并联稳压管吸收有什么区别

  • 请问,TIDA-00705 是否有有成熟厂家在用?还有是否有过相关认证?

  • 双向DC-DC应用场合主要有哪些?适用于电动自行车甚至电动汽车吗?

  • Hi, 

    双向DC/DC适用于电动自行车和电动汽车,比如能量回收系统。

    另外适用于电池备电的场景。

    BR,

    Yunsheng

  • Hi, Yong

    请参考下面链接中的文章。

    http://www.ti.com/lit/an/snva744/snva744.pdf

    Regards,

    Yunsheng

  • 问个偏一点问题:

    小体积设计使用更灵活,成本现少,但会不会影响散热?如果不在乎体积大一点,而选择同类型大封闭产品,会不会对产品的散热和效率有更好的效果?

  • 双向DC-DC变换器主要运用于需要充放电的设备中吧,换句话说就是带电池的产品中吧。我想问的问题是如果设备充电时也需要工作的话,这个双向DC-DC变换器是不是就不能用了呢?或者说有什么好办法能充电时也能正常工作。

  • 我用了一个TPS65130来同时输出±15V,+15V输出没有问题,-15V输出电感有嗡嗡声,及时在空载的时候,也能听到声音,工作是输出电流为80mA,声音会稍大一点;

    已经尝试增大输出电容,更换更大饱和电流的电感(2A),都没有都改善,请问这个有可能是哪方面的原因,如何改动呢?

  • 最近在一个设计中用到了±5V给运放供电,-5V用的是TPS60400,直接将-5V输出给运放的话,会叠加在运放输出信号上面一个200Khz左右的信号小幅值信号,于是按照TPS60400手册上的电路加了一个RC滤波,这样的结果就是噪声没有了,但是,-5V的输出也掉落到了-3.0V,影响了运放的工作;于是尝试了调整RC滤波,R=2.7Ω,C=1uF,输出为-4.0V(10mA负载);最后尝试了改用LC滤波,L=4.7uH,C=0.1uF,输出也只有-4.6V(10mA负载) r

    请问,有什么好的方法才能输出为-5V,且不干扰运放信号,求教!

  • 双向DC-DC变换器在给电池充电是是恒压模式还是恒流模式?

  • 在TI DC-DC模块方案里,我看都是PCB板或PCB板的叠装,实际应用中是否都应该加个外壳,保护或抗干扰?设计DC-DC变换器时,在抗电磁干扰和减小输出噪声方面,有什么比较有效的方法?

  • 你好!

    我帮微生物研究所制作生物电能采集的电路,要求把0.5V 10mA的电能升压成3V--5V电压再向大电容充电,贵公司有这方面的芯片或者方案吗?谢谢!

  • 对于DCDC变换器方案,在缩小体积的同时,肯定对变压器和电感的体积缩小了,但是对于怎么保证变压器和电感的发热?包括这个环路增益等,咱这有相关的软件?

  • 请问  我用TPS40200做的隔离型DC-DC电源,在输出+的位加了一个100uH的电感 调试过程中出现接上大负载就输出不正常,小负载工作正常,后来去掉100uH的电感后就没问题了,这是怎么回事? 我在别的DC-DC电源上看到有类似的电感也能正常工作

  • DC-DC的另一指标纹波大概在多少呢?还有内部的开关管是用的mosfet吗?型号是TI的吗可以告知吗?尺寸这么小就意味着散热差,使用过程中会发热很严重吗?

  • 请教专家:



    这个是仿照TI上的原理图,自己设计了PCB板。
    设计功率是12V~4A左右,实际上只能达到12V~2A长时间稳定工作。
    而TI上的参考PCB设计是12V~3A,达不到要求。

    这个pcb暂未铺地。想请教TI专家,这个设计有什么缺憾没?投了一次板,测试不行后,又改了一些布局和加粗布线。但心里总觉得哪里不行。

  • 用TPS54620这个芯片搭起了电路如图,设计要求输入6V~7V,输出3.8V,能输出大电流3A以上。请教专家:
    1)输出电压比计算的小(2v多),所以改成10k与1.1k分压;
    2)输出电流达到2A时,芯片不工作,输出电压零,PWRGD低电平;
    请问如何能达到较大的输出电流(手册最大6A),已经按照手册说明做了,就是不成功,增加工作频率和减少输入都能增大输出电流,但也不能达到3A,手册上
    是否有误?

  • TIDA-00705,这种双向转换器是比较好的一个东西,也是一个比较新的东西,能够支持重放电,这个应用将很广泛,小功率和大功率都有用途,

    DC/DC应用未来将应用更广泛,现在TI发展这种电源对未来是有很大好处的,能够做到效率高,充电可靠,目前小功率做到大功率,支持TI。

  • 最近项目需求,在使用TI的DC-DC芯片TPS40210-Q1,从12V升压到48V,输出电流要求2A,使用TI提供的tina仿真,输出纹波峰峰值有点大,请问有什么办法降低输出纹波的吗?

  • 这个DC-DC模块包括电压比较吗,另外我这个DC模块为什么功耗这么高,发热厉害,效率方面怎么提高?  再减小体积的情况下转换效率高些

    • TI工程师您好,请问  我用TPS40200做的隔离型DC-DC电源,在输出+的位加了一个100uH的电感 调试过程中出现接上大负载就输出不正常,小负载工作正常,后来去掉100uH的电感后就没问题了,这是怎么回事? 我在别的DC-DC电源上看到有类似的电感也能正常工作