高效率小尺寸双向DC-DC变换器设计篇
- 其它话题的热门问答请前往总贴查看。http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/129044.aspx
- 常见问答每周持续更新中,连续三周,敬请关注!
NEW! 4 月 24 日 新增 8个 QA
Q: 大功率的开关电源在散热方面有什么好的技术方案?
A: 热问题需要权衡成本和技术复杂度。一般热的改善一般会从软开关上想办法或者优化驱动电路和吸收电路,或者用GaN Fet等新型功率开关管等等
Q: 你们用的是TI的专业软件吗?我也想使用这个软件
A: TI所提供的数字电源设计的相关工具及参考例程都是免费下载的,在左右TI C2000 MCU上都是免费使用的,主要工具有,controlSUITE中的powerSUITE相关功能:SFRA,Solution adapter, compensator designer
Q: TI提供dc/dc的成品吗
A: 所有的TI EVM板都是有成品在TI Store中销售的,其中的软件和硬件设计资料都是免费下载的;一些TI Design只提供设计的软硬件资料,具体的要去具体的TI Design网页查询。
Q: 隔离运放和不隔离运放在这里的区别是什么?不带隔离的会有什么影响吗?
A: 隔离运放与非隔离运放在控制环路的实现上没有影响和区别,是否使用隔离运放主要是由系统安全设计等级要求决定的。
Q: CT采样保护的优点是什么?
A: CT在非接触式电流采样中是价格比较低的解决办法,但其采样精度和带宽相对较低,属于低成本解决方案。主要的优点是非接触式采样,对系统效率没有影响,成本相对较低。
Q: 如何减小隔离型dc-dc变换器的体积?
A: 笼统来讲就是提高开关频率可以减小体积,主要是减小磁性元器件的体积,但开关频率提高意味着开关损耗的增大,需要在开关损耗和体积上做出权衡。
Q: 我想问一下,调制参数的时候,特别是双零点双极点这些参数调制的时候,TI的工程师都是通过仿真得到参数的吗?
A: TI 的powerSUITE里面有SFRA环路分析辅助工具和compensator designer 来帮助您设计控制器参数。您可以去下载,了解。
Q: 请问短路保护是怎么实现的,实现后是限压吗,如果双向电源,高低压哪个先短路更危险?
A: C2000控制下的数字电源,一般是通过C2000的TZ功能实现高速的过电流保护,无论是普通过流或者是短路过流都可以实现快速发现快速动作,因为TZ功能在C2000内部是一个模拟机制,不需要CPU处理。
高压侧和低压侧短路对于DC/DC变换器来说危险性没有区别,但由于低压侧负载一般是电池,电池短路极为危险,因此,从负载端看,相比较高压侧电容短路可以说低压侧短路更加危险。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q: TIDA-00705最小尺寸是多少?
A: 1立方英寸 (25.4mm*25.4mm*25.4mm), 这是TIDA-00705的总体尺寸
Q: 如何解决BUCK在负载变化时,输出电压出现的过冲现象,已经对电源的热插拔保护有什么好的建议?
A: 根本的解决办法是加快环路响应速度。可以选择动态响应特性好的BUCK 控制器或变换器, 比如TI 的DCAP系列产品 etc.
对电源的热插拔保护,可以选择专门的热插拔保护芯片, 比如TPS2394、TPS24770 etc. (请根据具体指标进行 选择)
Q: 尺寸小,效率怎么样?
A: 效率也挺高的,比如TIDA-00705 480W方案 96%-97% 的效率, TIDA-009512kW 方案 90%以上的效率
Q: 在非隔离移动电源类的应用中,能量损耗主要是直流损耗还是开关损耗?
A: 这个将取决于几个关键因素:占空比,开关频率,控制方式,开关器件的选型,电感磁性器件的选型等
Q: 500W方案里的具体输入输出是什么?
A: TIDA-00705 双向变换器,一端连接4S锂电池包 ,另一端连接12V DC母线
Q: 双向DC-DC主要是和电池一起使用的吧?也就是充电、放电集为一体的电源?
A: 电池组(包)的一体化双向充/放电应用,是双向DC/DC非常典型的应用之一。