This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助求助:ads1675高速ADC输出结果异常

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

ADS1675模数转换器输出结果异常。配置的参数为转换速率500K,参考电压3V,差分输入共模电压2.5V,SCLK使用内部时钟,COMS接口,模拟电源5V,数字电源3.3V,晶振32Mhz。

测试各管脚电压与配置均无错误,SCLK和DRDY也与配置的参数一致。

以下是遇到的问题:

1  差分输入为0V时,输出结果为一数值很大的值。

2  差分输入为2.5V时,输出结果仍为很大的值,与输入0V时值不同。

3 输入变化,输出也变化,但是转换结果不正确。

4 芯片有发烫现象出现。

  • 如果发热严重, 那最好先排查一下, 有没有错接, 短路的问题

    如果输出随输入而有变化, 说明器件内部是工作的, 数据完全不对, 可能通信时序有问题, 最好先检查一下.

  • 关于接错的问题,我已经挨个管脚排查过了。时序我配置的内部SCLK时钟信号,用示波器测得输出,所以也不会是时序的问题

x 出现错误。请重试或与管理员联系。