Other Parts Discussed in Thread: ADS1247
使用AS1247测量mV级别的信号。在输入端用RC加了RFI滤波电路,R为47欧姆,差模滤波电容103,共模滤波电容102,问题表现如下:
当采样率大于20SPS时,有寄生震荡现象,周期大概4-5 秒,100uV左右的幅度,正弦波形状(PGA = 16);采用率小于20SPS无寄生震荡
在高采用率下(〉20SPS),降低放大倍数(PGA = 1),无振荡现象
将输入端短路,表现同上,信号发生器使用的是GE的DPI620,
请问,如何在高采用率和高放大倍数下消除该现象,是否是PCB设计问题