我用过的ADC芯片是ADC10D1500和ADC083000,主要是用来处理一些脉冲信号。
在datasheet里面经常看到说“该ADC采用了新的采样保持放大器结构”,我理解的ADC中采样保持放大器的工作过程就是在采样跟踪状态和保持状态之间切换。
但是datasheet里面我找不到关于采样-保持过程工作的详细介绍。
有没有大神能告诉我,ADC一个工作周期内,采样状态的时间和保持状态的时间该怎么看,或者通过什么参数能计算出来?
多谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用过的ADC芯片是ADC10D1500和ADC083000,主要是用来处理一些脉冲信号。
在datasheet里面经常看到说“该ADC采用了新的采样保持放大器结构”,我理解的ADC中采样保持放大器的工作过程就是在采样跟踪状态和保持状态之间切换。
但是datasheet里面我找不到关于采样-保持过程工作的详细介绍。
有没有大神能告诉我,ADC一个工作周期内,采样状态的时间和保持状态的时间该怎么看,或者通过什么参数能计算出来?
多谢
你好,首先感谢你的解答。
采样-保持的原理我是基本清楚的,我想了解的是根据datasheet上的哪些参数,能否推算出一个ADC芯片采样过程或保持过程的具体时间。
看了相关资料上说ADC用的新的采样保持放大器结构,使采样-保持时间独立于信号源,只和自身的运放的相关阻抗有关,但是ADC芯片的datasheet里面我查不到运放阻抗的相关参数。
请指教,多谢!
Tianhang Zhang 说:有没有大神能告诉我,ADC一个工作周期内,采样状态的时间和保持状态的时间该怎么看,或者通过什么参数能计算出来?
在Ti高性能模拟器件ADC中,第三章有简介,附件是PDF,官网也可以下到,采样时间就是使采样电容上电压达到输入电压的一定比率,未能获得电压就是ADC的最小分辨率,要使ADC获得足够的精度就要保证采样时间,电容上的电压变换计算公式,与开关电阻和信号源阻有关,采样时间的大小决定了ADC精度,所以ADC使用使用时经常看到运放驱动降低信号源的内阻。至于保持时间我在ADS7888时间要求上找到了保持时间
,不知道是不是保持状态的时间。数字电路我应用不多,说的可能不对。最近对采样保持也有相同的不了解的部分。如果对这方面比较了解,麻烦看一下我发的关于等效采样中的采样保持的速率问题,希望可以互相学习交流。
你好,首先感谢您的回答
TI的高精度系列的ADC一般都在datasheet里面留下采样-保持的相关参数,而高速系列的(比如我用的这两款)则没有,所以我提出问题,看看有没有谁有相关经验。
另外,您的问题我做了下解答,您可以参考一下。