现在用ADS5560做数据转换,使用单端输入时钟,18MHz,发现输出时钟的占空比不是50%,改变输入时钟频率占空比会变化,时钟频率越低,占空比越大,请问这是正常现象吗?手册中直接写的输出时钟的占空比是50%,求助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在用ADS5560做数据转换,使用单端输入时钟,18MHz,发现输出时钟的占空比不是50%,改变输入时钟频率占空比会变化,时钟频率越低,占空比越大,请问这是正常现象吗?手册中直接写的输出时钟的占空比是50%,求助
我的输入时钟是CMOS输入的,手册上的介绍都是差分时钟输入且是80MSPS的条件下,输出时钟占空比是50%,没有其它的介绍。想了解我目前测出来的占空比不是50%有没有问题,
输出时钟占空比典型为50% +-5%。 所以不在这个范围内是不正常的。
您的采样频率是多少?是否低于25Msps? 是的话需要enable low speed mode。
另外,在low speed mode,输出占空比不是50%很正常,因为当low speed 模式时,内部delay lock loop(DLL)将会disable,而在high speed时,DDL enable会对输出时钟的duty cycle和set up/hold time进行纠正。
你好,我的采样率是18MSPS,选择的是low speed mode,手册上说采样率<25MSPS时需要选择low speed mode。意思是采样率低于<25MSPS占空比不对是正常的?
是的,low speed mode的话占空比不对是正常现象,因为low speed mode的话,内部DLL disable。 或者您改为high speed mode验证下。
除了占空比,datasheet中给出了最小set up,hold time的值,您看下,是否也是满足的?
如果输出时钟CLKOUT给其他时钟做参考,要确保参考时钟的set up, hold time符合参数才行。
改成high speed mode 占空比还是不对,我用的单端时钟输入不是LVDS时钟
我尝试把时钟频率改为40Mhz,并且改为high speed mode,时钟占空比是50%,我想了解的是时钟频率低于40Mhz是不是占空比就不是50%