我目前在用ADS1220,目前有个问题不明白?我测量热电偶,用PT100做冷端补偿。热电偶T+接AIN2,T-接AIN3,PT100一端接AIN0,另一端接AIN1.
目前ADS1220初始化,
第一种情况:第一步测量热电偶的电压,AINP配置T+,AINN配置T-,正常模式,单次测量,使用PGA,增益32,数据更新20sps,试用内部基准,内部温度传感器关闭。像其他的AIN0,AIN1,恒流源灯还需要配置吗?第二步测量PT100,除了配置和PT100相关的,不相关的是否还需要配置?
第二种情况:还是一次性配置完ADS1220热电偶和PT100通道所有参数,然后切换通道读取每个通道测量数据?
我看了咱们的DEMO例程,每次读取数据前都是重新初始化,我不是很明白这是什么意思?咱们这样做有什么好处吗?希望给解释一下谢谢
还有一个问题:就是关于DRDY的。我使用查询的方法判断,比如如果一直是高电平。我不应该一直在这里死等,我应该有个超时判断。咱们这里的这个超时时间是怎么设定的?你看是不是这样的,1*数据更新速率相对应的时钟数目/256KHZ,是这样的吗?