This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DA8820评估板的控制模块

Other Parts Discussed in Thread: DAC8820EVM, DAC8820, DAC8814, DAC8806

我的研究需要DAC8820,我找到了DAC8820的评估板DAC8820EVM,所以可不可以推荐相应的控制板和控制软件,能够使我在电脑上连续输入数字信号,在评估板上输出模拟信号生成波形,?

如果没有的话,我可以使用FPGA控制评估板,实现我所需要的波形吗?

  • 我的研究需要DAC8814,我找到了DAC8814的评估板DAC8814 EVM,所以可不可以推荐相应的控制板和控制软件,能够使我在电脑上连续输入数字信号,在评估板上输出模拟信号生成波形,?

    如果没有的话,我可以使用FPGA控制评估板,实现我所需要的波形吗?

  • 在EVM user's guide中有介绍和哪些主控兼容http://www.ti.com/lit/ug/slau190a/slau190a.pdf。

    比如:

    • Compatible with the 5-6K and HPA-MCU Interface Boards for use with a variety of Texas Instruments DSP Starter Kits (DSK) and micro controllers such as the TMS470

    • Compatible with the TI Analog Interface Board from Avnet for use with Xilinx FPGAs

    The DAC8806 and DAC8820 devices are 14-bit and 16-bit, multiplying DACs with a microprocessor and TMS320 DSP-compatible parallel interface.

  • Hi


    • Compatible with the TI Analog Interface Board from Avnet for use with Xilinx FPGAs

    这个没看明白,我还需要相应的TI接口板,才能用Xilinx 的FPGA控制DAC8820的评估板吗?

    不可以直接连接控制吗?

  • 这里的接口板应该指的是ADC-HSMC adapter card 和Xilinx FPGA 板子连接。

    您参考下这篇手册,列举的是TI的ADC或DAC板子和xilinx FPGA接:

    http://www.ti.com/lit/ml/slab058/slab058.pdf

  • 可是文档上显示的DAC-FMC-Adapter 是用于高速DAC的,但是DAC8820不是高速DAC且文档中所列的也没有DAC8820.

    因为我不是专门做硬件的,我的目的是使用做好的评估板实现我所需要的要求,主要是能够连续向DAC输入数据进而产生所需要的波形,然后我们已经有了xilinx的FPGA Virtex-5开发板,

    我想问一下的是能不能用我们的FPGA板根据DAC8820的数据手册产生合适的时序控制DAC8820评估板?