各位好!在使用DDC112对硅光二极管进行测试时
使用ARM芯片的时钟模块驱动DDC112,时钟模块之间的相位有严格的同步,使用ARM的SPI模块读取数据,一次读入5个字节,对应2组转换的数据。
问题1:
将输入端IN1接地,该组转换的结果显示为0(0x00000),而非手册中所说的4096(0x01000)。
问题2:
对DDC11的数字和模拟部分分别采用独立的线性电源供电(电源GND通过单点连接)时,出现如下现象:
1. 如果只上数字部分的5V电源,完全断开模拟部分电源,测量模拟部分电源输入显示约2~3V的固定值,且ref管脚显示相同的电压。由于ref电路此时可能未正常工作,所以可能是由于DDC112在ref端输出所致,请问是否正常。即在单单给数字部分供电时,是否存在电源部分耦合至模拟部分输入管脚的可能?
2. 如果先上数字部分的5V电源,再上模拟部分的5V电源,检测到数字部分电源输出电流过大,发热严重。而使用单电源供电时不存在此现象,此种情况是否正常?
谢谢