This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299 Differential Inputs 和 Single-Ended Inputs jumpers配置好后,脑电波形完全不正确

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

Ti FAE 您好:

       我在官网买了一块ADS1299- KIT板 ,先照着手册配置Differential Inputs 产生的波形,完全不正确,不知道什么原因?现象详见附件:Differential Inputs.doc

配置Single-Ended Inputs产生的波形也是不正确的,问下贵公司能提供一下如何设置吗?Differential Inputs.docx

请贵公司给予 支持万分感谢!!

测试环境:  电极:采用openBCI指定的电极   参考电极:耳夹电极   台式机   Kit板 干电池4*1.2V供电

  • 您好,

    您输入的差分信号幅值范围是多少,不知道您的输入是否在要求范围内,ADS1299的差分输入范围与供电电压和增益设置有关,具体关系参见数据手册 9.3.1.3.1 Input Common-Mode Range部分。
    设置方法可以参考ADS1299- KIT板用户手册:
    www.ti.com/.../slau443b.pdf
    和芯片数据手册:www.ti.com/.../ads1299.pdf
  • Amy Luo,非常感谢你的回复。
    1、差分信号幅值范围我目前还不知道用什么办法来测试,请您帮我提示一下,用什么简单易用的方法;
    2、请帮我看一下,Differential Inputs.docx里的图片,我的佩戴方式是否有问题,接法是否有问题:P-接电极贴在额头,P2接耳
    夹夹在耳垂;
    3、推测差分输入电压范围为300mv之内,按照手册上说的CM范围AVDD-0.2-(Gain * Vmax_DIFF/2)>CM>AVSS+0.2+(Gain *
    Vmax_DIFF/2)
    Vmax_DIFF =300mv Gain =1 ,then -2.15<CM<2.15 那么我输入的差分信号 电压应该在这个范围内,应该没问题吧?
    4、贵公司能不能提供一下 更为详细的差分设置和单端输入设置,这样可以更快的开发
    非常感谢!!
  • 您好,

    需要用差分探头来测量差分信号。建议先不要采集脑电波信号,建议用信号发生器产生一个已知信号或其他已知信号来做实验。这样能保证输入信号范围的正确性。
  • 波形.docx非常感谢您的回复,我想问一下,我的已知的信号波形,如附件 波形.doc,这个波形如何加到板子上呢?这样的波形是否可用?没找到具体的操作步骤

  • 您好,我用波形发生器采集信号了

    单端输入方式,设置与产生波形及问题如附件:shezhi.doc

    万分感谢!!shezhi.docx