This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1120测量K型热电偶问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

你们好,

使用ADS1120测量K型热电偶时遇到一个问题,按照datasheet上的描述,在热电偶输出信号的正负信号分别加2M的上拉和下拉电阻以提供共模电压,

改造完电路便输入MV值来验证ADS1120测量电压的正确性,但是发现ADS1120的电压测量值与输入电压严重不符且有波动,例如输入40mv的电压,

ADS1120的测量值只有10-11mv,我是按照datasheet推荐的电路连接的,也参考了一些参考设计,不知道问题出在什么地方。

ADS1120的配置:

1、AIN2作为AINP,AIN3作为AINN.

2、PGA enable,Gain=32

3、20sps,使用内部2.048V参考电压,持续测量模式。

以上配置已经在PT100以及压力传感器的测量上使用,没有问题,测量电压也比较准确,但是当按照datasheet改造电路后就出现电压值测量不准确的问题,感觉

是ADS1120没有工作正常,不知道问题出在哪里。

  • 你们好,

    使用ADS1120测量K型热电偶时遇到一个问题,按照datasheet上的描述,在热电偶输出信号的正负信号分别加2M的上拉和下拉电阻以提供共模电压,

    改造完电路便输入MV值来验证ADS1120测量电压的正确性,但是发现ADS1120的电压测量值与输入电压严重不符且有波动,例如输入40mv的电压,

    ADS1120的测量值只有10-11mv,我是按照datasheet推荐的电路连接的,也参考了一些参考设计,不知道问题出在什么地方。

    ADS1120的配置:

    1、AIN2作为AINP,AIN3作为AINN.

    2、PGA enable,Gain=32

    3、20sps,使用内部2.048V参考电压,持续测量模式。

    以上配置已经在PT100以及压力传感器的测量上使用,没有问题,测量电压也比较准确,但是当按照datasheet改造电路后就出现电压值测量不准确的问题,感觉是ADS1120没有工作正常,不知道问题出在哪里。

  • 您好,

    可以把电路图分享出来吗,根据上面信息现在看不出哪里有问题
  • 感谢回复,不知为何,电路图上传失败,晚上回去再上传试试。我就是按照datasheet上的推荐的电路设计的,在AIN2(AINP)上接了一个2M的上拉电阻,在AIN3(AINN)上接了一个2M的下拉电阻,电路上没有其他特殊配置。ADS1120非第一次使用,已经实现了PT100和压力传感器的测量,就是为了测量热电偶,按照datasheet上介绍的方案改造了电路,就发现AD测量的电压与输入严重不符,是需要什么特殊配置吗?
  • 您是怎样配置的呢,电路图需要上传文件,直接粘贴不可以的。
  • 再次进行了试验确认,该电路在以下两种情况下,测量电压没有问题。

    1、直接测量热电偶的输出电压。

    2、使用一个电池,串联两个电阻,然后测量其中一个电阻分分压。

    是在使用日本横河2553直流信号发生器对仪表的热电偶测温程序进行标定的时候,出现了2553的输出与ADS1120的测量值严重不符的情况,这是为什么呢?

    阻抗匹配问题?还是输入偏置电流问题?

  • 热电偶直接输出电压与进入芯片时AINN/AINP电压曲线有什么区别,既然直接测量热电偶的输出电压没有问题,应该与输入前级滤波电路有关。

  • 热电偶直接输出电压与进入芯片AINN/AINP电压没有什么区别,ADS1120测量的结果也没有问题。

    现在是使用2553直流电压源进行标定时,测量2553输出的mv值出现问题,使用万用表量取AINN/AINP端的电压与2553直接输出的电压是相同的,只是ADS1120测量的结果有问题。将2M欧姆的上下拉电阻换成200k欧姆,测量结果有改善。

    不知道是哪里可能出现问题,有可能是阻抗匹配出现问题提还是ADS1120的PGA偏置电流问题?

  • 您好,

    使用2553直流电压源进行标定时,测量2553输出的mv值电压是一个什么样的信号,单端信号还是全差分信号呢。ADS1120对不同的输入信号类型,配置也不一样,主要是输入共模电压的配置问题(收据手册9.1.4章节),若单电源供电,输入单端信号,要求单端信号的共模电压变化范围是0~VIN/2,此时,PGA_BYPASS 位必须置1;若需要大于4的增益,启用PGA,则需要使用双极性电源,以满足共模输入电压要求。

  • 2553输出的是差分毫伏信号,输入给ADS1120差分通道,ADS1120的差分通道分别有一个2M的上拉和下拉电阻提供共模电压。

  • 2553具体是什么芯片呢