This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chen
settling time是指输出的建立时间,是指输出必须达到稳定的时间。
setup time建立时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间(多用在数字域)。
你好!
你可能混淆了settling time和输出的建立时间(rising time/falling time)的概念.
rising/falling time和update rate 相挂钩, 快速率的转换, 需要短的output rising time 才能让输出能够跟上.
而settling time包含了两个码之间的转换的rising time + 输出稳定到一定精度内的时间.
可能用个图说明更直接一些:
而5675的指标书里: rising/falling time只需要2ns, (可以对应到接近500M的转换速度). 12ns的稳定时间只是稳定到需要的精度内的时间. 这个是所有的模拟电路所固有的一个稳定需求时间, 但是并不影响转换速度.
谢谢!