你好,如下有两个疑问,还请帮忙解答:
两款产品分别使用:913配对914,953配对954,线长5米。两种方案,使用同一片sensor。
1. DS90UB913/953电源噪声SPEC中推荐为25mV,实际测量在30mv~45mv,请问是否影响芯片正常长时使用?
2. 913所在的sensor板,在对其机壳打8K气隙静电时,一打就挂。降到2K同样如此。极易受到空气中电磁波干扰。目前定位到是913-914出现了问题。
但是953-954方案静电测试时并未出现这种情况。PCB布局基本无差异。
请问下913/953之间,在电源、差分信号、噪声容限、静电实际承受能力等等方面有什么差异,能通过哪种方式确认到具体信号问题。
以上,还请帮忙解惑,感谢