This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1298 周期性干扰

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ADS1294

如上图所示,我的系统使用的是1298,电源和数字接口使用的是ISOW7841进行隔离的,发现有几台设备在北京出现周期性的干扰,严重影响到了ECG信号。

系统采用1298的第一个通道进行心电信号采集,使用了RA,LA和RLD测试人体二道信号。

烦请帮忙分析一下可能是什么原因,谢谢。原理图如附件所示:

ADS1294_ECG_20190903.pdf

  • 您好,

    “在北京出现周期性的干扰” 您的意思是之前是工作正常的吗,如果是这样的话,电路本身的问题可能性不大,那就对比一下工作条件和工作环境,排除一下外部原因造成的干扰。
  • 嗯,在深圳这边测试,没有发现有这个问题。
    在北京出现的问题比较严重,已经影响到R峰的识别了,另,
    在北京与院方的监护仪同时使用的话还会导致监护仪采集到的的心电波形出现高频干扰,因为没办法拿到监护仪原始数据,所以,不知道频段。我自己的系统采样率为1ksps。
  • 这是在北京采集到的一个比较极端的数据段案例的原始数据,经过滤波之后的波形如下所示,已经不太好识别出R峰了。【带通滤波器截止频率分别为1、40】