This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA226测量到虚电压

Other Parts Discussed in Thread: INA226

在使用INA226的过程中VBUS测量电压,突然掉电后(继电器切断)通过I2C读回来有一个随机的虚电压,比如断电前时测量的电压为1.62V,突然断电后还是为I2C读回的数据还为1.62V,用万用表实测VBUS输入引脚没有电压(前端为1K电压 10nF低通滤波)。复位I2C总线是才能把测量电压清零

但当电压升高或者降低时  I2C都能读回正确的电压值,所以这种问题是设计问题?还是应用问题?

  • 可能模拟部分的电压掉了, 但内部的寄存器没有变, 还保存着原有的数据
  • 您好,您的意思是断电后,通过读取Vbus寄存器0X02h的值是随机的虚拟电压?还是万用表测量的的电压和读取的Vbus电压不符?
    因为供电模块和Vbus这两块电路时独立的,所以即使断电,不会影响到Vbus这边的电压。
  • 意思是VBUS突然掉电以后 寄存器会存一个随机的虚电压 用万用表测量是测量不到的 感觉像是内部寄存器的值没有更新还保存着原有的数据。但I2C总线复位(人为手动控制)后 寄存器的值就清0了。
  • 您好,Vbus掉电,Vbus寄存器的值还保持着原来的值,有没有读取其他寄存器的值是否还保持原有的数据。

    因为Vbus部分和供电部分是两部分独立的模块供电,串口模块如果是Vs供电,所以Vbus掉电的话,不会影响寄存器的值。

    There are no special considerations for power-supply sequencing because the common-mode input range and power-supply voltage are independent of each other; therefore, the bus voltage can be present with the supply voltage off, and vice-versa.

  • 您好 您误解我的意思了  现在我也不清楚是寄存器的值没有更新 还是在芯片内部VBUS模拟前端有电压残存  就是有这么一个怪异的现在 我希望您这边先接受有这么一个怪异的现象 再反向推有可能是哪里的问题  请不要就坚定的认为VBUS跟供电啥的  这个现在只存在VBUS测量端    SHUNT测量没有这个问题   因为这个是我们这边批量的产品(已经生产10k多了)

    方便的话希望能加您微信沟通一下(13520587527)