在使用INA226的过程中VBUS测量电压,突然掉电后(继电器切断)通过I2C读回来有一个随机的虚电压,比如断电前时测量的电压为1.62V,突然断电后还是为I2C读回的数据还为1.62V,用万用表实测VBUS输入引脚没有电压(前端为1K电压 10nF低通滤波)。复位I2C总线是才能把测量电压清零
但当电压升高或者降低时 I2C都能读回正确的电压值,所以这种问题是设计问题?还是应用问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用INA226的过程中VBUS测量电压,突然掉电后(继电器切断)通过I2C读回来有一个随机的虚电压,比如断电前时测量的电压为1.62V,突然断电后还是为I2C读回的数据还为1.62V,用万用表实测VBUS输入引脚没有电压(前端为1K电压 10nF低通滤波)。复位I2C总线是才能把测量电压清零
但当电压升高或者降低时 I2C都能读回正确的电压值,所以这种问题是设计问题?还是应用问题?
您好,Vbus掉电,Vbus寄存器的值还保持着原来的值,有没有读取其他寄存器的值是否还保持原有的数据。
因为Vbus部分和供电部分是两部分独立的模块供电,串口模块如果是Vs供电,所以Vbus掉电的话,不会影响寄存器的值。
There are no special considerations for power-supply sequencing because the common-mode input range and power-supply voltage are independent of each other; therefore, the bus voltage can be present with the supply voltage off, and vice-versa.
您好 您误解我的意思了 现在我也不清楚是寄存器的值没有更新 还是在芯片内部VBUS模拟前端有电压残存 就是有这么一个怪异的现在 我希望您这边先接受有这么一个怪异的现象 再反向推有可能是哪里的问题 请不要就坚定的认为VBUS跟供电啥的 这个现在只存在VBUS测量端 SHUNT测量没有这个问题 因为这个是我们这边批量的产品(已经生产10k多了)
方便的话希望能加您微信沟通一下(13520587527)