Other Parts Discussed in Thread: DAC7728
DAC7728,一直不出模拟信号,调试了几天也没找到原因。写了一个很简单的测试程序,但是所有的8个输出全部为0V
初始化程序:
* DAC_Ctrl= 0x0818;
* DAC_OffsetA = 2731; //-5V偏置
* DAC_OffsetB = 2731;
* DAC_1 = 2048; //起始输出控制量为 0
* DAC_2 = 2048; //起始输出控制量为 0
* DAC_3 = 2048; //起始输出控制量为 0
* DAC_4 = 2048; //起始输出控制量为 0
* DAC_5 = 2048; //起始输出控制量为 0
* DAC_Ref1 = 4096; //起始输出参考量均为5V
* DAC_Ref3 = 4096; //起始输出参考量均为5V
* DAC_Ref5 = 4096; //起始输出参考量均为5V
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO31 = 0x1; //LDAC
i12 += 1;
i12 += 1;
i12 += 1;
i12 += 1;
i12 += 1;
i12 -= 1;
i12 -= 1;
i12 -= 1;
i12 -= 1;
i12 -= 1;
GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO31 = 0x1;
周期控制程序:
* DAC_1 = IO[0];
* DAC_2 = IO[1];
* DAC_3 = IO[2];
* DAC_4 = IO[3];
* DAC_5 = IO[4];
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO31 = 0x1;
i1 += 1;
i1 += 1;
i1 += 1;
i1 += 1;
i1 += 1;
i1 -= 1;
i1 -= 1;
i1 -= 1;
i1 -= 1;
i1 -= 1;
GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO31 = 0x1;
一个很简单的测试程序,但是所有的8个输出全部为0,测试了CS、R/W、LDAC信号都是正确的,不知道为什么了,请指教,感谢!
测试了CS和LDAC的时序信号,R/W基本与CS同步;
上电瞬间的DVDD(蓝)和LDAC(黄)波形,我想做的是同步模式,但是感觉LDAC慢了一点,不知道有没有影响,但就算进了异步模式也不至于没有输出?